This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120BOOST:IP 地址存储在何处?

Guru**** 2814395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/599040/ccs-cc3120boost-where-is-the-ip-address-stored

器件型号:CC3120BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我运行演示:network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs  、位于:  simplelink_msp432_sdk_wi_plugin_1_30_00_03下。  

问题1:

当我运行命令:wlanconnect 时,它将连接到 AP,并获取 IP 地址。  

例如。 结果如下:

用户:
[NetApp 事件] IP 设置为:IPV=192.168.1.24,Gateway=192.168.1.1

我想知道此 IPv4地址存储在何处?  我想使用这些信息。

问题2:

当我运行命令:send 时、器件将向 IP 地址发送数据、我可以从串行端口工具接收这些数据。 数据是:00,01,02,03 09、

存储这些数据的位置?哪个命令指向该数据地址、 我想发送我自己的信息。  

问题3:

类似的问题是、当我运行命令"recv"时、接收到的数据存储在何处?

感谢你的帮助

Marvin

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chunyong、

    Q1:在 APP_CB.CON_CB.IpAddr 中,请参阅 network_terminal.c 中的 SimpleLinkNetAppEventHandler()

    Q2:在 socket_cmd、c 中执行 SEND (请参阅 cmdSendCallback())。 该示例使用一个由4个可能的"套接字"处理程序之一启动的全局缓冲区(APP_CB.gDataBuffer.nwData):UDPServer、UDPClient、TCPServer 和 TCPClient。

    Q3:同一全局数组用于接收数据(它在同一个4个"套接字"处理程序中使用)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。