This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:用于 STM32的 WILINK8-WIFI-MCP8驱动程序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WILINK8-WIFI-MCP8

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/599121/wl1807mod-wilink8-wifi-mcp8-driver-for-stm32

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:WILINK8-WIFI-MCP8

您好!

我正在使用 WL1807和 STM32微控制器开发系统。 在 TI 网站上进行了一些研究后、我找到了驱动程序 WILINK8-WIFI-MCP8、我想在 STM32上将其与 FreeRTOS 配合使用。

是否有有关如何使用它的示例? 有关如何发送或接收某些信号的提示非常好。

此致、

Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、
    MCP 驱动程序作为 Linux 驱动程序提供、可用作 RTOS 端口的基础。 您可以自己尝试迁移到 FreeRTOS、但我们不提供任何支持。 Clarinox 已经在 STM32上有一个用于 FreeRTOS 的端口。 如需了解更多详细信息、请访问 http://clarinox.com/
    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iain、
    感谢你的答复。
    对我来说、"RTOS 基线"并不清楚、这意味着这一点、但我现在理解了。
    Mira