请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220MOD 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
CC32xx 团队、
对于 CC3220MODSF、可使用什么端口对串行闪存进行编程?
根据数据表 SWRS206A 第62页第6.5.1节、我预期 UART0。 但令人困惑的是、第12页上有描述为"外部闪存编程..."的 SPI 引脚。 SPI 闪存实际上是从这些引脚挂起的吗?
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.