This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:具有 UFL 连接器和板载芯片天线的外部天线

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603614/wl1835mod-external-antenna-with-ufl-connector-and-on-board-chip-antenna

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

   我在我的设计中使用 WL1835芯片组、请找到所附的原理图图像。 我有一个与芯片组天线连接相关的问题。 我的朋友告诉我、如果我将两个外部天线连接到 uFL 连接器和板载芯片天线、两个信号将相互对抗并降低信号强度... 。 因为我是应用工程师、对此我不知道。 让我知道如果我同时使用两根天线、信号强度会发生什么变化... 请澄清问题并帮助我... 是否必须禁用芯片天线才能进行外部天线操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 WiFi 硬件专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hari 请尽快更新我...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、我对这个进行了任何更新...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhaskar:

    是的、您的油炸食品是正确的。 在射频域中、不能有2根天线连接到同一节点。 如果您希望射频信号进入芯片天线、则需要使用 DNP (不填充) C7。 如果要将信号发送到 U.FL 连接器、则需要使用 DNP C8。

    请按如下方式考虑。 在2.4GHz 时、阻抗应与50欧姆匹配。 因此、查看引脚32、在仅连接一条路径的情况下、它将看到50欧姆。 但是、如果连接了两条路径、则会看到并联的2条50欧姆路径、从而提供25欧姆的总阻抗! 因此、阻抗不匹配会导致较低的输出功率、因此无需提及严重的接收问题!

    希望这对您有所帮助。

    Thans、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Riz 和 Harari 解决了我的问题...