This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:用于实现最大功耗的硬件配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603455/wl1807mod-hardware-configuration-for-maximum-power-consumption

器件型号:WL1807MOD

您好 ,客户正在测试高温老化过程,并愿意知道是否有一种简单的方法(硬件、...no 编程或 UART 交换)将 wl1807mod 设置为高(最小)功耗模式? 是否有引导模式可确保 wl1807mod 仅在校准模式下引导 并保持在最高功耗模式?

谢谢

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的硬件专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    如果我理解您的问题、您希望在传输时采用最高电流消耗模式吗? 在这种情况下、您需要激活无线电、从而在无线电通过 UART 或 RS232线路开启后对其进行控制。 您无法引导对讲机以外出控制方式进行传输。

    如果这不是您的问题、请帮助您澄清您的问题。 或者、您是否正在查看空闲条件下的最高功耗模式?

    谢谢、
    Riz