This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:通过 wl18xx + AM335x 展台进行文件传输、以及如何测量蓝牙比特率?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605108/linux-wl1835mod-file-transfer-via-blutooth-wl18xx-am335x-and-how-to-measure-bluetooth-bitrate

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

大家好

我们使用的是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.00.04和 Linux 内核版本4.4.12以及最新的蓝牙堆栈 AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.2.1.0.1.0

1.Compiled AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.2.1.0.1.0蓝牙 satck。我已经在目标板上测试了配置文件。在目标板上测试了配置文件设备管理器。

我想查看 AM335x 目标板上具有蓝牙堆栈的蓝牙比特率。如何测量?

任何一种方法都建议我这样做。

3.如果要在文件共享时测试出库吞吐量,如何进行测试?

4.如何测量刀位速率?

5.我可以遵循哪一程序? 建议我是否有 人可以通过空位(wl18xx)模块完成文件传输?

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在主机上进行一些计量、以检查端到端传输速率。 您可能需要检查此链接以了解社区成员提供的一些测量详细信息。 虽然它不是专门用于 Linux 环境中的 WL18xx。 您可以获得在设置中获得完整结果所需的一切。

    www.academia.edu/.../Bluetooth_Data_Transmission_Using_MSP430

    谢谢