This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:TI SDK01.00.03是否支持适用于 AM335X + WL1835MOD 的 WiFi 点对点?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/604727/linux-wl1835mod-does-ti-sdk01-00-00-03-support-wifi-ad-hoc-for-am335x-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835

工具/软件:Linux

你(们)好

我正在为 WL1835寻找 WiFi 点对点模式支持。 但我只能在此链接上找到一些说明  。 TI 是否支持 WL1835MOD 的 WIFI Ad-hoc?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 WiFi 专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们支持 WiFi Direct /P2P 模式,而不是 adhoc 模式。 WiFi Direct 命令位于您上面所述的链接中

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh

    感谢您的快速回复。 但 WiFi Direct 模式不适合网状网络、对吧? 假设每一个节点之间有大约100个节点、间隔为5米、第一个节点需要通过多跳向100个节点发送数据、WiFi 直接模式是否适合这种情况?

    谢谢

    杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WiLink8还支持 Wi-Fi 802.11s 网状网络。 您需要将驱动程序版本升级到 R8.7_SP1:
    software-dl.ti.com/.../release_notes_R8_7_SP1.html

    谢谢
    Saurabh