This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/WL1837MOD:如何将 WL1837MOD WiLink8与 DM388 DaVinci 媒体处理器配对?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/598247/rtos-wl1837mod-how-to-pair-wl1837mod-wilink8-with-dm388-davinci-media-processor

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:DM388

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生/妈妈、

我们阅读了 WL18x7MOD WiLinkTm8的文档,根据给定信息,我们观察到 WiLink8与 Sitara AM335x、Sitara AM437x、Sitara AM57x.WL18x7MOD WiLinkTm8处理器配对提供了 Sitara 处理器的指令手册和 SDK 以构建应用,但我们有 DM388 DaVinci 处理器 (DM388入门套件)。

那么、我们如何将 DM388 DaVinci 处理器与 WL1837mod Wi-Fi 芯片配对?

谢谢、

Yogesh Lokare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关与 DM388的 WILINK8集成,请参阅 wiki 页面 :processors.wiki.ti.com/.../Using_WL18xx_with_DM365_EVM

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据上面的 wiki 页面、我开始将 WL1837mod 与 DM338板集成、但无法从 link...softwaredl.ti.com/.../index_FDS.html 下载用于 DM365 EVM 的 DVSDK 4.02。 它是否与 DM388板兼容?

    有任何其他链接可下载 DM365/388的 DVSDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、
    如果您使用的是用于 DM38x 的新4.4 Linux 内核、则已包含 WiLink8支持。 在这种情况下、您只需管理器件树即可配置引脚和内核配置、从而启用驱动程序构建。

    如果您将旧的 IPNC 与2.6.37配合使用、则可以使用 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_to_DM3xx_porting_guide 作为指南。

    Iain