This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WLAN 扫描时间

Guru**** 2575255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605090/cc3200-wlan-scan-time

器件型号:CC3200

  WiFi 扫描的最短时间间隔是多少?

   TCP 通信时的平均扫描间隔是多少?


是否可以 输出外设接入点的信息状态信息(CSI)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    对于一个扫描、内部时间短于900ms。 我认为扫描间隔时间不会受到开放 TCP 连接的严重影响。

    扫描中的所有可用信息都位于 sl_WlanNetworkEntry_t 结构内。

    typedef 结构{
    _u8 SSID[maximal_SSID_length];
    _u8 SSID_len;
    _u8 sec_type;
    _u8 BSSID[sl_BSSID_LENGTH];
    _i8 RSSI;
    _i8保留[3];
    } sl_WlanNetworkEntry_t;

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,THx