This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:应将什么 SOP[2:0]配置用于"恢复到工厂"函数?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/605010/cc3220mod-what-sop-2-0-configuration-should-be-used-for-the-restore-to-factory-function

器件型号:CC3220MOD

大家好、团队、

在 CC3220MOD 数据表 (修订版 A)中,第6.8节显示 SOP[2:0]的值为‘110表6-5显示“011,而在 CC3120、CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网网络处理器程序员指南 中,第8.13.2.2节 显示  SOP[2:0]= 011

哪个是正确的 SOP[2:0](SOP2、SOP1、SOP0)配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您指出、我们将对其进行更正。
    查看原理图,出厂复位按钮连接到 SOP1和 S0P0。 因此、应上拉 SOP 0和 SOP 1。

    此致、
    查尔斯·奥