This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:蓝牙文件传输问题

Guru**** 2758445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/604789/linux-wl1835mod-bluetooth-file-transfer-issue

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用的是 wg7833 jorjin wifi +蓝牙模块。 Linux 内核版本为4.4.12 和 TI SDK AM335x 3.00.1

我们尝试了安装了 btwilink 和 st_drv 模块的 hci0节点创建了扫描设备、配对也可以正常工作。

还尝试了.HCI_UART 模块。与上述结果相同

4.如果我想从手机传输文件或接收文件。通过蓝牙。我运行了 BT_Demo.sh 脚本。

bT-obexBT_Demo.sh:./BT_FTP_PUSH.sh:第49行:BT-OBEX:找不到=>我也有 obexd 守护程序和蓝牙库。

5.如何知道目标板蓝牙功能和吞吐量?

6.任何团体都请向我提出建议。

 

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 Bluez、对吧? 您是自行构建还是从 TISDK 获取的?