This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:SimpleLInkStudio + CC33xxEMUBOOST -尝试将 PC 用作主机 MCU

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST, CC3100, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595471/cc3120boost-simplelinkstudio-cc33xxemuboost---trying-to-use-pc-as-host-mcu

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120

您好!

我有 CC3120BOOST + CC33xxEMUBOOST、我正在尝试使用 SimpleLinkStudio 中的任何示例。
 从 simplelink_studio_cc31xx_sdk_1_00_00_05/tools/cc31xx_tools/servicepack-cc3x20/sp_3.2.0.0_2.0.0.0_2.2.0.4.bin 刷写了 service pack 3.3.0.0-2.0.0.0-2.2.0.4
我正在尝试使用示例中的 get_wheather 示例 Visual Studio 项目。

该板通过 J6连接到 Windows 7计算机(安装了所有驱动程序、我可以看到所有4个 COM 端口)。

该程序的输出为:

(一
CC3100获取天气应用
程序1.2.0

全局锁定将被删除,所以等待(总线循环)释放阻塞线程
。 >_globalLockMutexCounter = 0x0

在 OSI_LockObjDelete()中。 已释放所有线程。 闭合手柄(

错误代码-2000
未能将设备配置为默认状态,错误代码:-2000

它不能通过 SPI 或 UART (sl_if_type_UART)进行配置。

调用 sl_Start 函数时、每次从 configureSimpleLinkToDefaultState 调用时返回值为1 (role_unknown)

非常感谢您提供任何提示/提示/帮助。

谢谢、
Cezar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cezar、

    让我在我们的设置上测试这个。 请等待一天或两天、以获得进一步的回复。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cezar、

    您是否为 CC3120使用了正确的 SDK? 第2代的 simplelink_studio_cc31xx_sdk_1_00_00_05中没有获取天气示例。 您可能已安装 CC3100的 SDK。

    您可以在此处下载正确的版本: www.ti.com/.../SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复。 您提供的链接将 PC 解析为主机 MCU。

    TI 文档仍然有问题:)我在阅读 swru467.pdf,但 CC3120 SDK 链接已断开。 搜索它我找到了: http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

    使用第三方 MCU 时仍然有问题:我必须使用哪些 ti/drivers/net/wifi/*文件? 因为每个 SLSTUDIO /* SDK 都有不同的源代码。

    谢谢、
    Cezar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cezar、

    您是否询问 CC3120 SDK 插件与 SimpleLink Studio? CC3120 SDK 插件的源代码可能更容易移植到 MCU。 您将需要所有 net/wifi 源文件才能使用 SimpleLink Wi-Fi 库。 您将需要编辑移植/user.h 以将挂钩添加到您的主机 MCU 代码中。

    感谢您在断开的链接上抢先一级! 我们将对其进行更新。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    再次感谢您的支持。 我成功地将 SDK 移植到另一个 MCU。

    此致、
    Cezar