This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:cc3200-LAUNCHXL

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/601452/ccs-cc3200-launchxl-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3100

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS 6.1.1.00022。我正在尝试从 CC3200SDK_1.3.0 (即 WLAN_STATION)构建示例、导入项目并构建它。 出现以下错误

ti_rtos_config 的属性设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、您好!

    看起来 oslib 项目尚未针对 ti_rtos 配置构建。 您能否尝试编译 oslib 项目、确保您首先配置 ti_rtos 配置。

    这是在'Project->BuildConfigurations->SetActive->ti_rtos'下设置的。

    希望随后您将看到创建的 ti_rtos.a 库、随后您应该能够构建 wlan_station 示例。

    希望这有所帮助、
    ~Roger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger,

    感谢您的回复!

    如上面的菜单所示,为了设置配置,我尝试设置但无法设置为 SetActive->ti_rtos。 它仅显示 默认值,我已附加图片。它们是否有任何问题或缺失?

    此致  

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    很抱歉我不清楚。  请在'oslib'项目上执行此操作。

    ~Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Roger 现在的工作 :)

    我将使用 CC3100 BoosterPack 开始使用 TM4C129xl。 我在 TivaWare _C_series_2.1.4.178中找到了一个示例、即 CC3100 http 服务器、在调试代码后、当我 连接到电话时、我会显示 我在下面附加的图片中所示的一些参数

    当我使用域名 mysimplelink.net 时,它不起作用,如自述文件中所述  

        在标准浏览器上使用域名访问 Web 服务器,并在出现提示时输入授权详细信息。

     此外,它还提到 I/O 控制可通过网页``IO 控制演示' 实现

    能不能帮我...

    此致

    Rohit