This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220:使用 uniflash V4.1下载 mycode,IT&'s 连接错误。

Guru**** 2549960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597793/cc3220-cc3220-use-uniflash-v4-1-to-download-mycode-it-s-connection-error

器件型号:CC3220

我使用 uniflash V3.41对  CC3220SF 芯片进行编程、但 Uniflash V3.41不支持 CC3220SF、因此请使用 uniflash V4.1。

2. 连接图片:


计算机可以检查 UART 设备的 USB、它可以 通过串行端口发送和接收数据。


4.启动 Image Creator。


5.单击“连接”, 将显示以下错误信息:


6.我使用 CC3200  替换电路板上的 CC3220SF 芯片、它可以 通过 uniflash v3.4.1下载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    Uniflash 4.1配置为使用 Launchpad 上的 XDS-110和 FT2232D 对 CC3220SF 进行编程。 这些是分别位于 CC3220 Launchpad 和 CC3200 Launchpad 上的 JTAG 仿真器/UART 编程器件。

    请使用其中一个器件对您的 CC3220SF 进行编程。 Launchpad 上有一些接头、可用于将电路板上 CC3220SF 的 UART RX/TX +复位线路连接到 LaunchPad 上的编程器。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     560 个点

    嗨,Michael:

    我在 CC3200电路板上焊接 CC3220SF 芯片、并使用 Uniflash V4.1下载我的代码、即连接错误:操作失败:未处理异常:自动检测故障。

    计算机可以检查 UART 设备的 USB:

    我的电路板图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 SOP[2..0]设置为100和010以获得相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi-Z W、

    您是否完成了此 wiki 页面中列出的步骤来设置您的 FTDI 芯片?

    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_FTDI_Flashing

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Michael:

    您说得对、我没有在这个 wiki 页面中列出设置我的 FTDI 芯片的步骤,如何获得 cc3220sf FTDI 模板?
    仅限 Wiki 页面 CC3100和 CC3200 FTDI 模板。
    很抱歉,我的英语很差。

    此致、
    Z W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi-Z W、

    由于我们在量产 CC3220SF Launchpad 中使用 XDS-110、因此没有 CC3220SF 模板。 但是、Uniflash 4.1应该能够使用 CC3200设置检测 FTDI2232D 并使用它对 CC3220SF 进行编程。

    请尝试按照上面链接的 wiki 页面中的步骤操作、看看这是否可以解决您的问题。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Michael,Alvin:

    问题迎刃而解、非常感谢!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来!