This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/604731/cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

我想将 CC3200MOD 用于欧洲市场。

在模块数据表的第一页上、它显示 "模块化 FCC、IC 和 CE 认证可帮助客户省力、省时、省钱"
我想利用模块的这一功能并将其集成 到我们的产品中。

我的产品应用非常简单它感应数字状态并通过 WiFi 发送它。 由于该模块具有带有内置应用微控制 器的 GPIO、因此执行此操作非常方便、我将负责确保 EMI/EMC 和 RoHS 合规性。

问题:

1)模块是否可以“按原样”使用,而无需任何射频专业知识?

2) 2)我是否可以使用此模块的 CE 标志减速来满足无线认证实验室的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题答案:
    1.如果您使用数据表中推荐的天线设计、您就有机会满足所有射频规格。 但是、仍然需要检查您的天线设计。 天线的正常工作不仅与设计相关、而且还与制造过程(PCB、组件、组装等)相关。
    2.使用 CE 模块可以显著降低实际认证的价格。 因为您的产品内部仍然是 EMC 和 LVD 等其他组件。仍然需要测试/认证。

    如需更多信息、请访问 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Certifications

    1月