This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:无法从 UART 读取

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/598284/cc3200-can-not-read-from-uart

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

对于文件操作、我 通过 IAR 将 file_operations 项目下载到 cc3200中

首先、它无法从 UART 读取消息。

然后,我在 main()中添加了 InitTerm()函数;

它发挥了作用;

最后、我想 通过 unifalsh 加载 file_operations.bin。  

我执行了以下步骤:

1.我首先对 cc3200进行格式化。  

2.单击\mcu.bin 并选择  file_operations.bin  

file_operations.bin 位于 C:\TI\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\file_operations\ewarm\Release\EXE 中。

3.单击"程序"

4.我放下 SOP 跳转帽并按下重新启动按钮

我执行了该操作、但无法接收到来自 UART 的任何消息。 为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roov、

    MCU 映像需要位于非常具体的位置(在目标平台上):/sys/mcuimg.bin

    我不确定您单击的"\mcu.bin"是什么。 您是否基于现有的 Uniflash 项目?


    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将 file_operations 放在/sys/mcuimg.bin 中