This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:为什么不将磁力计值发送到 IBM Watson IoT 快速入门网站

Guru**** 2557100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200STK-WIFIMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/604308/cc3200stk-wifimk-why-magnetometer-values-are-not-sent-to-ibm-watson-iot-quickstart-website

器件型号:CC3200STK-WIFIMK

大家好、CC3200STK-WIFIMK 似乎正在根据[本地 IP]/sensortag.html 网页收集磁力计传感器值、但这些值在 IBM Watson 快速入门网站 atquickstart.internetofthings.ibmcloud.com/#/device/[device id]上不可见

为什么磁力计值不发送到 IBM Watson IoT 快速入门网站? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望 IBM 网站上不会显示任何传感器值、因为 sensortag 上的固件没有这样写。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SensorTag 支持 IBM Watson IoT 和许多其他物联网平台、如 TI 网站上所示:
    www.ti.com/.../appsAndPartners.html

    SensorTag / SimpleLink 应用在 iOS/Android 上、器件的默认云 URL 列为指向 IBM Watson IoT 云的链接。 来自 TI 用户指南、网址为 :www.ti.com/.../swru509.pdf
    "要直接在云中查看传感器数据、请访问云 URL。 SensorTag 现在将使用 MQTT 将数据直接发送到 IBMRegistered快速启动云。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为我错了、所以忽略第一条评论。
    请参阅以下链接、了解具有类似问题和解决方案的人员

    e2e.ti.com/.../2170924
    e2e.ti.com/.../2151351

    如果可以、请告诉我。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    (从 v.1.003起)

    没有理由,除了它的历史…… 这些电路板的第一个版本没有磁力计、因此数据无法发送到云。 我们稍后添加了磁力计、但云块未更新。

    我们会将其添加到要添加的内容列表中... 感谢您的反馈!

    ~Roger