This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:C3220MOD

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/598345/cc3220mod-c3220mod

器件型号:CC3220MOD

我想将 C3220MOD 用作从控制器、该从控制器将使用 SPI 与主控制器进行通信。 但我有另一个器件 AS8510、该器件必须将数据发送到 C3220MOD、它支持 SPI 通信。 微控制器 C3220MOD 能否用作从控制器(用于主控制器) 和主控制器(用于 AS8510)、 因为使用 C3220MOD 时只有1个 SPI 可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radhika、

    CC3220既可作为主设备工作、也可作为从设备工作、但不可同时工作。 您需要关闭界面并以不同的角色将其打开。
    此外、我想只要切换角色、您就需要一些外部多路复用器在主控制器和 AS8510之间切换(否则、您将在单根总线上获得2个主控制器)。
    因此、基本而言、要求是整个系统将同步。

    BR、
    Kobi