This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL18XX-BT-SP:如何将 Codac 音频配置为从设备的 WL1831

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597247/linux-wl18xx-bt-sp-how-to-configure-wl1831-with-the-codac-audio-as-a-slave

器件型号:WL18XX-BT-SP
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

大家好、

我正在实施 wl1831的免提配置文件(HFP)。

我需要使用音频编解码器芯片 wm8958将蓝牙配置为从设备。 我可以从音频芯片中为蓝牙引脚生成主时钟、而且我的 PBAP 和 MAP 配置文件工作正常。 是否有人可以帮助我在从模式下配置蓝牙设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认、您正在使用 Bluetopia 栈。 如果打算将 WM8958用作主器件、则需要将'HCI_VS_Write_CODEC _Config (0xFD06)'中的 PCM 时钟方向更改为'1'、即输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari Nagalla、

    感谢您的回答。 我无法使用 HCI 测试仪打开固件。 我使用的是 HCI Teaster 版本3.0.37。

    在该工具中、我将启用 View->Command Library

    在该命令库中,我尝试打开更改 HCI 库。 在该命令提示符中、不存在库。

    如何获取所需的库? 您能告诉我在 HCI Tester 中打开固件的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认您使用的是 TI Bluetopia 协议栈还是 Bluez? 在任何情况下、您只能使用 HCI 测试仪打开 BTS 脚本文件。 要打开 BTS 文件、请选择"文件"、"打开"、然后选择 BTS 文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari Nagalla、


    导入库文件解决了我的问题。 感谢您的回答。