This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC3220-SDK:MQTT,CC3200迁移到 CC3220:有什么区别?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/604005/simplelink-cc3220-sdk-mqtt-migration-of-cc3200-to-cc3220-any-differences

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK


与 CC3200相比、CC3220中的 MQTT 设计是否存在差异?

如果存在差异、是否会更新迁移指南以描述这些差异?

我们在 CC3200/SimpleLink 上使用 MQTT。 现在、我们将从 CC3200迁移到 CC3220、在"SimpleLink Gen1至 Gen2 SDK 迁移指南"中、我们没有发现 MQTT 差异。  

[6.外部库]"CC3220 SDK 目前仅包含 OTA 和 MQTT 库,位于/source/ti/net/.下 " OTA 附带的小节介绍了 cc3200和 CC3220之间的 OTA 差异[6.1 OTA 库]、但没有解决 MQTT 差异的章节。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本迁移指南不是为了说明 SDK 中提供的示例之间的差异、而是更详细地概述了第1代和第2代 SDK 之间的变化。 因此、没有计划描述示例中的更改。

    您能否查看新 SDK 中提供的 MQTT 示例?

    此致、
    查尔斯·奥