This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:SL_NetCfgGet 返回-100

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603873/ccs-cc3200-sl_netcfgget-returns--100

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好、社区

我正在尝试使用 sl_NetCfgGet 获取 MAC 地址。  

该函数返回所有-100。 我在我的项目和示例项目中尝试过。 我在电路板初始化代码之后一直放置代码。

_u8 macAddressVal[sl_MAC_ADDR_LEN];
_u8 macAddressLen = sl_MAC_ADDR_LEN;
long callresult = sl_NetCfgGet (sl_MAC_address_get、NULL、&macAddressLen、(_u8 *) macAddressVal);

太糟糕了、未记录故障代码(或者我找不到故障代码)。

我正在使用 CC 7 SDK 1.3、下载最新的支持包。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrik:

    代码-100的含义是 sl_api_aborted (由于主机驱动程序检测到错误、API 已中止)。 在 API sl_Start()启动 SimpleLink 之后,您是否调用 sl_NetCfgGet () API?

    请查看此主题... e2e.ti.com/.../2214888

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我在 sl_start()之前调用了它。 也找到了它,但在我的例子中,sl_start()会阻止并且从不返回。 即使在最简单的" WLAN 入门示例"中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrik:

    您不能在 sl_Start()之前调用任何 SL_ API。 您是否使用自己的硬件或 CC3200 LaunchPad?
    更新:请检查您是否有问题: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/499123/1806610#1806610

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    是的、我们使用自己的硬件。 硬件应该可以正常工作。 具有相同布局的板、在同事办公桌上运行。
    可能是我的板出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrik:

    请检查:
    -请参阅 :e2e.ti.com/.../1806610
    -尝试上传一些简单的 WiFi 示例而不进行修改,如果此示例无法正常工作,则可能是硬件问题
    -硬件调试应用。 注: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_HW_Debugging_AppNote

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    这是一种组合。
    -仅在 sl_Start 后调用它
    -请勿在调试模式下单步执行任何 sl_xxxx SDK 功能。 系统崩溃或 sl_Start 块。
    -您需要先进行一些配置,然后才能调用函数。 仅 sl_Start 是不够的。

    此致
    Patrik