This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:蓝牙 PAN 功能自动配对

Guru**** 2767165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603546/linux-wl1831mod-bluetooth-pan-function-auto-pairing

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

我的客户正在使用 Bluetopia 堆栈  

有关 WL18xx 蓝牙 PAN 功能的一个问题。 (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_PANM_Demo_App)
我正在使用 AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.2.1.0.1.0/BluetopiaPM/sample 的 LinuxPANM 来测试蓝牙 PAN 功能。 一切都很好。

在蓝牙配对期间,我必须设置 LinuxPANM 的命令"UserConfirmationResponse 1"以确认密码是否匹配。
您是否知道如何在没有"UserConfirmationResponse 1"的情况下自动配对?


此配置文件实现中是否可以自动配对? 如果是,如何才能实现这一目标?

谢谢、

Prasanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 BT 专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    UserConfirmationResponse 是安全简单配对(SSP)身份验证的一部分。 根据蓝牙规范、SSP 的身份验证方法是根据两个器件的 IO 功能确定的。

    如果您将 LinuxPANM.c 中的 DEFAULT_IO_ANTEN能 宏更改为 icNoInputNoOutput、则数字比较将用于 SSP、并且不会进行身份验证。 换言之,在 SSP 期间,将不再提示 LinuxPANM 输入 UserConfirmationResponse 或任何其他用户输入。

    此致、
    Vihang