This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:使用 XDS100v3和 UniFlash 刷写定制 PCB

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597853/cc3200-flashing-a-custom-pcb-using-xds100v3-and-uniflash

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

现在、我可以使用我的示例程序成功刷写 CC3200 Launchpad。  不过、我现在要转到刷写具有 CC3200MOD 的定制 PCB 的下一步时遇到了问题。  

我已成功开始将 CCS 6.2与调试器结合使用、并使用 XDS100v3中的14路接头。 尽管我确实遇到了 sl_start 问题、但我仍在尝试找到底部。 我希望能够使用 UniFlash 似乎支持的相同设置在电路板上刷写 CC3200MOD。

但是、我在日志中看到的只是

[15:53:13]在目标内核上启动多个程序的操作...
[15:53:14]正在加载程序:C:\myexample.out
[15:53:14] Cortex_M4_0:GEL 输出:
目标复位

[15:53:19]程序操作完成。

并且 CC3200MOD 尚未刷写。 我先尝试格式化。

有什么建议? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CC3200MOD、您需要使用 UART 通过 Uniflash 刷写串行闪存。 不能为此目的使用 JTAG。

    如果您需要在通过 JTAG 进行每次调试之前按下复位按钮、请参阅此答案- e2e.ti.com/.../1806610

    1月