Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH
现在、我可以使用我的示例程序成功刷写 CC3200 Launchpad。 不过、我现在要转到刷写具有 CC3200MOD 的定制 PCB 的下一步时遇到了问题。
我已成功开始将 CCS 6.2与调试器结合使用、并使用 XDS100v3中的14路接头。 尽管我确实遇到了 sl_start 问题、但我仍在尝试找到底部。 我希望能够使用 UniFlash 似乎支持的相同设置在电路板上刷写 CC3200MOD。
但是、我在日志中看到的只是
[15:53:13]在目标内核上启动多个程序的操作...
[15:53:14]正在加载程序:C:\myexample.out
[15:53:14] Cortex_M4_0:GEL 输出:
目标复位
[15:53:19]程序操作完成。
并且 CC3200MOD 尚未刷写。 我先尝试格式化。
有什么建议? 谢谢。