This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200:build xively-client-c-1.2.5错误

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597544/ccs-cc3200-cc3200-build-xively-client-c-1-2-5-error

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

Code Composer Studio 7.1.0

CC3200SDK_1.3.0  

我指 的是 https://developer.xively.com/docs/ti-cc3200#section-step-4-of-7-build-the-xively-c-client-library  bulid xivy-client-c-1.2.5、但构建错误

错误:error #10008-D:Cannot find file "C:/ti/xively-client-c-1.2.5/bin/cc3200/libxively.a (错误#10008-D:找不到文件"C:)"

请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    我刚刚完成了第4步(对于 Windows)并构建了 libxive.a 库。
    您的故障发生在哪里。
    请共享您的"mT-cc3200.mk 文件。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重试步骤4 (共7步)、没关系。