This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 uniflash 命令行编程工具

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597537/cc3200-cc3200-uniflash-command-line-programming-tool

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我使用以下 AJ27_CC3200_Firmware_Programming_TI.bat 来刷写 CC3200。 执行以下命令后.bat 文件退出(它可以成功刷写 CC3200)。 请告诉我执行以下命令后如何保持.bat 运行。

uniflashCLI -config "%cd%\AJ27CC3200.usf"-setOptions com=%com% secure=false alert=false capacity=1MB spPath="%CD%\AJ27_WiFi_serviceack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin"-操作格式 servicePackUpdate 程序

AJ27_CC3200_Firmware_Programming_TI.bat

@μ s 回波关闭
:开始
CLS

设置 ServicePackCheckSummFile=ServicePack_cs.txt
设置 ServicePackFile=AJ27_WiFi_servicepack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin

设置 FirmwareCheckSumFile=firmware_cs.txt
设置 FirmwareHexFile=AJ27_WiFi_V02.bin

设置 COM=14

@回波。
用于 AJ27 CC3200的 μ@回波编程器
@回波。

回声-------------------------------------------------------
Echo     ServicePack%ServicePackFile%
回显     固件%FirmwareHexFile%
回声-------------------------------------------------------
回波。

设置 Path=C:\TI\uniflash_3.4

@回显开始编程...

uniflashCLI -config "%cd%\AJ27CC3200.usf"-setOptions com=%com% secure=false alert=false capacity=1MB spPath="%CD%\AJ27_WiFi_serviceack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin"-操作格式 servicePackUpdate 程序
如果错误级别1、则转至:FAILPROGRAM


回声-------------------------------------------------------
回显     编程固件成功!
回声-------------------------------------------------------
回显按任意键再次开始编程、或按 Ctrl-C 取消编程。
回波。
暂停
转到开始

:FAILPROGRAM
回声-------------------------------------------------------
回波     编程错误!
回声-------------------------------------------------------
回波[ERROR]无法写入闪存
回显按任意键再次开始编程、或按 Ctrl-C 取消编程。
回波。
暂停
转到开始

@暂停
@退出
:结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    添加"call"命令以递归方式执行"uniflashcli.bat"脚本。

    调用 uniflashCLI -config "%cd%\AJ27CC3200.usf"-setOptions com=%com% secure=false alert=false capacity=1MB spPath="%CD%\AJ27_WiFi_serviceack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin"-操作格式 servicePackUpdate 程序
    如果错误级别1、则转至:FAILPROGRAM

    BR、
    Kobi