This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:是否可以将蓝牙和 WiFi 与 AM445X+ wg7833 WiFi 模块配合使用?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602827/linux-wl1835modcom8b-is-it-possible-to-use-bluetooth-and-wifi-with-am445x-wg7833-wifi-module

器件型号:WL1835MODCOM8B
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910WL1271

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用的是 AM335x + wifi (jorgin WG7833)模块。我们使用的是 Linux 内核版本4.4.12。

 

任何人都尝试在 time.plz 中使用 WG7833蓝牙和 WIFI 模块。

 

首先、我们测试了 wifi。wifi 运行良好。我们正在获取手机的接入。

2.未加载 WiFi 模块,仅加载蓝牙模块(modprobe st_drv、UIM &、modprobe btwilink)。

  II.我们有 hci0接口。通过使用 hcitool 、我们看到了蓝牙扫描设备。

  三 两个器件之间的配对也可以正常工作。

3.如果同时启用 WiFi 模块和蓝牙模块。

  I.蓝牙无法正常工作

root@AM335x-EVM:~ hcroot@AM335x-EVM:~# hciconroot@AM335x-EVM:~# hciconfig -a
hci0:   类型:BR/EDR 总线:UART
   BD 地址:F4:B8:5E:26:81:42 ACL MTU:1021:6 SCO MTU:180:4
   运行 PSCAN
   RX 字节:636 ACL:0 SCO:0事件:39错误:0
   TX 字节:994 ACL:0 SCO:0命令:39错误:0
   特性:0xFF 0xFE 0x2D 0xFE 0xdb 0xff 0x7B 0x87
   数据包类型:Dm1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
   链接策略:RSWITCH 保持监听
   链接模式:从器件接受
无法读取 hci0上的本地名称:连接超时(110)

 

ii.) WiFi、我们正遭遇崩溃

正在启动内核...
[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (Veera@FSETBLR1NB036)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)) 7抢先于2017年6月13日17:55:39 IST 2017
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM335x EVM-SK
[0.000000]   CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]   AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:64960
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 lpj=3977216 root=PARTUUID =0000a879-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]   PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]   内存:229584K/262144K 可用(3391K 内核代码、156K rwdata、1208K rodata、208K init、215K BSS、 7984K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000  (752MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0485e34  (4600KB)
[0.000000]         .init:0xc0486000 - 0xc04ba000  (208KB)
[0.000000]         .data:0xc04ba000 - 0xc04e13e8  (157 KB)
[0.000000]          .bss:0xc04e3000 - 0xc0518e0c  (216KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]      叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000015]   sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000041]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000052]   OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000525]   clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000565]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000573]   这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.000579]   更新您的内核命令行。
[0.000598]   校准延迟环路(跳过)预设值.. 795.44茂物剪(lpj=3977216)
[0.000615]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000762]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000776]   mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.001519]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001572(2004)   正在初始化 cgroup Subsys 设备
[0.001589]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001605]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001637]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.002069]   为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.00566]   devtmpfs:已初始化
[0.018262]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 版本3
[0.033511]   OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.089377]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.091610]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.093012]   NET:注册协议系列16.
[0.095284]   DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.119003]   空闲:使用调速器梯
[0.1489]   空闲:使用调速器菜单
[0.153872]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.207086]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.209882]   omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.210079]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.210090]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.210123]   PTP 时钟支持已注册
[0.211493]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.213636]   NET:注册协议系列2.
[0.214485]   TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.214524]   TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.214553]   TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.214643]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.214665]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.214837]   NET:注册协议系列1.
[0.25069]   futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.263891]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要252)
[0.263929]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.263945]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.264131]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.264884]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.265948]   串行:8250/16550驱动程序,3个端口,禁用 IRQ 共享
[0.267844]   44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[0.767145]   控制台[ttyS0]已启用
[0.771568]   48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[0.781102]   48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
[0.791072]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.851563]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[0.857704]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffffffbe
[0.865435]   libphy: 4a101000.mdio:探测
[0.869481]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动程序 SMSC LAN8740
[0.878051]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[6]:器件4a101000.MDIO:06、驱动程序 SMSC LAN8740
[0.887191]   CPsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 68:C9:0b:7d:26:22
[0.894888]   cpsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 68:C9:0b:7d:26:24
[0.902853]   PPP 通用驱动程序版本2.4.2
[0.907454]   i2c /dev/entries 驱动程序
[0.911264]   cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[0.918293]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.924530]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[0.929394]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[0.934177]   OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:获取 WP GPIO
[1.055746]   NF_conntrack 版本0.5.0 (3971桶、最大15884)
[1.062237]   omap_hsmmc 481d8000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
[1.071293]   IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
[1.076848]   arp_tables:(c) 2002 David S. Miller
[1.081676]   NET:注册协议系列17.
[1.086260]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.090735]   OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.097705]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.102085]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.115951]   mmc0:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
[1.121746]   tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[1.129002]   mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[1.158287]   OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
[1.164502]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
[1.169240]   omap_hsmmc 48060000.mmc:获取 WP GPIO
[1.174266]   MMC_CARD_电脑 控制器:由 VBAT 供电
[1.215950]   lis3_reg:正在禁用
[1.2220425]   正在等待根设备 PARTUUUUUID=0000a879-02...
[1.473909]   mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[1.480151]   mmcblk0:mmc1:AAAA SU04G 3.69 GiB
[1.486456]    mmcblk0:P1 P2
[1.715848]   EXT4-FS (mmcblk0p2):警告:安装 FS 时出错、建议运行 e2fsck
[1.726911]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[1.733260]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[1.741472]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[1.751318]   devtmpfs:已安装
[1.754705]   释放未使用的内核内存:208K (c0486000 - c04ba000)
[1.761286]   此架构没有内核内存保护。
[1.991756]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[2.053964]   随机:系统可读、24位熵可用
[2.072986]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[2.092111]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.07!

[2.123144]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[2.644076]   systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[2.675617]   systemd[1]:已创建切片系统切片。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[2.711001]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
        正在启动加载内核模块...
[2.755311]   systemd[1]:安装/media/ram...
        安装/media/ram...
[2.784366]   systemd[1]:VAR-volatile.mount:要挂载的目录/var/volatile 不为空,但仍可挂载。
[2.830047]   systemd[1]:安装/var/volatile...
        安装/var/volatile...
[2.903114]   systemd[1]:已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[2.932147]   systemd[1]:已安装/media/ram.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[3.207004]   (stk):sysfs 条目已创建
[3.216254]   systemd[1]:已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[3.277269]   systemd[1]:已达到目标本地文件系统。
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
[3.304064]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[3.333408]   systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[3.346254]   systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[3.372245]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[3.406468]   systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[3.443602]   systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[3.476626]   systemd[1]:正在启动日志服务...
        正在启动日记账服务...
[3.572486]   wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[3.680006]   systemd[1]:已启动 udev 内核设备管理器。
[3.699354]    wlcore:已加载
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[3.806926]   systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
        正在启动网络服务...
[ 确定 ]已启动网络服务。
        正在启动 应用程序模块...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[ 确定 ]已到达目标网络。
[4.545190]   蓝牙:内核版本2.21
[4.581689]   NET:注册协议系列31.
[4.586185]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[4.651699]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[4.656642]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[4.720789]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[4.787342]   (STC): ChnL_id list empty :4.
[4.791766]   (stk):st_Kim_start (stk):ldisch_install = 1[ 确定 ]启动应用程序模块。

[4.980252]   (STC):已安装 St_TTY_OPEN (STK):线路规则
[4.990477]   (stk):ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts [5.003344]   wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.237
[5.009867]   (stk):更改固件中的远程波特率命令
[5.016049]   (stk):跳过更改远程波特率的等待事件[5.227662]   wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.70)
        正在启动蓝牙服务...
[5.812899]   (STC):ADD_CHANGE_TO_TABLE:ID 4
[5.817306]   (STC):ADD_CHANGE_TO_TABLE:ID 2.
[5.822631]   (STC):ADD_CHANGE_TO_TABLE:ID 3.
[6.056128]   蓝牙:BNEP (以太网仿真) 1.3版
[ 确定 ]已启动蓝牙服务。
[6.088003]   -------- [在此处剪切]-----
[ 确定 ]已到达目标蓝牙。
[6.1243]   警告:CPU:0 PID:37 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/SDIO.c:145 wl12xx_SDIO_raW_write+0x13c/0x180 [wlcore_SDIO]()
[ 确定 ]启动 udev 冷插拔所有设备。[6.141115]   蓝牙:BNEP 过滤器:协议多播

[6.255866]   net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[6.261234]   net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[6.278285]   蓝牙:已初始化 BNEP 套接字层
[6.288600]   链接的模块:bnep (+) btwilink 蓝牙 ARC4 st_drv wl18xx wlcore_SDIO wlcore mac80211 cfg80211
[6.405891]   CPU:0 PID:37 Comm:kworker/U2:1未被污染4.4.4.12-g3639bea54a #7
[6.438860]   Net eth0:PHY found:id is:0x7c111
[6.462017]   蓝牙:已初始化 RFCOMM TTY 层
[6.466980]   蓝牙:已初始化 RFCOMM 套接字层
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[6.518712]   硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[6.600969]   工作队列:phy0 ieee80211_reconfig_filter [mac80211][OK  ]在 ttyS0上启动串行 Getty。

[6.625799]   蓝牙:RFCOMM 版本1.11
[6.689222]    
[6.690757]   回溯:
[6.707726]   net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[6.772303]   random:非阻塞池已初始化
[6.778058]    
[6.779630][    ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[6.896130]   net eth1: Phy found : id is : 0x7c111
[6.922246]    r7:00000091 r6:bf0f020a r5:00000009 r4:00000000
[6.928033][    ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x20/0x28)
[7.101718(2006)    ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x8c/b4)
[7.109881]   [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[7.264170]    R8:00000004 r7:cf26ec10 R6:cf226280 R5:0001fffc R4:c893f800
[7.271015][    ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_SDIO_RAW_WRITE+0x13c/0x180 [wlcore_SDIO])
[7.462046][    ](wl12xx_SDIO_RAW_WRITE [wlcore_SDIO])从[ ](wl1271_ps_elp_wakeup+0x144/0x290 [wlcore])
[7.599749]    R9:ff8d30 R8:c8901e3c r7:bf0d0f40 R6:00000000 R5:00000000 R4:c89d4b60
[7.659417]   [ ](wl1271_ps_elp_wakeup [wlcore])、来自[ ](wl1271_op_configure_filter+0x80/0x138 [wlcore])
[7.861008]    R10:cf002044 R9:c89d4b98 R8:cf268800r7:c8901ebc R6:c8a4bc00 R5:c89d4b60
[7.991698]    R4:c89d43a0
[7.994982]   [ ](wl1271_op_configure_filter [wlcore])从[ ](ieee80211_configure_filter+0x16c/0x1a0 [mac80211])
[8.125602]    R10:cf002044 R9:00000000 R8:cf268800r7:00000000 R6:c8a4bc00 R5:00000000
[8.210463]    R4:c89d43a0
[8.251104][    ](ieee80211_configure_filter [mac80211])、来自[ ](ieee80211_reconfig_filter+0x14/0x18 [mac80211])
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[8.319553]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[8.326400]   47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
        正在启动加载/保存射频终止开关状态...[8.380454]    r7:00000000

[8.465463]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[8.471070]    R6:cf002000 R5:c89d4718 R4:c8955280
[8.508785]   [ ](ieee80211_reconfig_filter [mac80211])、来自[ ](Process_One_Work+0x1ec/0x330)
[8.515089]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[8.530577][    ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x320/0x47c)
[8.605272]    R10:cf002044 R9:c8955298 R8:cf002010 r7:cf002000 R6:cf002000
[8.643412]   VDD_MPU:由 VBAT 供电
[8.671688]    R5:ffe000
[8.674263]    R4:c8955280
[8.676852]   [ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xd4/0xec)
[8.734397]   musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[8.740260]   musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[8.751741]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0040d88 R6:c8955280 R5:00000000
[8.7561]    R4:c8956ec0
[8.769898]   [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[8.781844]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[8.785704]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[8.789714]    r7:00000000 R6:00000000 R5:c00459a8 R4:c8956ec0
[8.798391]   --[结束线迹03e67230817ac35b ]--
[8.815102]   wl1271_SDIO mmc0:0001:2:SDIO 写入失败(-84)
[8.820818]   ------ [在此处剪切]-----
[8.827452]   蓝牙:hci0命令0x0c56 TX 超时
[8.846157]   Warning:CPU:0 PID:37 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:811 wl12xx_queue_recovery_work + 0x34/0x78 [wlcore]()
[8.878411]   链接到:musb_dsp musb_hdr cpufreq_dt usbcore phy_AM335x nLS_BASE phy_AM335x_control phy_generic ti_cpufreq musb_AM335x RFCOMM bnep btwilink 蓝牙 ARC4 st_drv wl18xx wkl80211 muel_core_sdkore+中的模块
[8.901293]   CPU:0 PID:37 Comm:kworker/U2:1被污染:G       W      4.4.3.12-g3639bea54a #7
[8.910952]   硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树)
[8.917854]   工作队列:phy0 ieee80211_reconfig_filter [mac80211]
[8.924030]   回溯:
[8.926528]   [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[8.934760]    r7:0000032b R6:bf0c8988 R5:00000009 R4:00000000
[8.940499]   [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x20/0x28)
[8.948236]   [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x8c/b4)
[8.956608][    ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[8.965643]    R8:c8901e3c r7:bf0d0f40 R6:00000000 R5:00000000 R4:c89d4b60
[8.972735]   [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work + 0x34/0x78 [wlcore])
[8.983567]   [ ](wl12xx_queue_recovery_work [wlcore])、来自[ ](wl1271_ps_elp_wakeup+0x180/0x290 [wlcore])
[8.995099]    R5:00000000 R4:c89d4b60
[8.998924]   [ ](wl1271_ps_elp_wakeup [wlcore])、来自[ ](wl1271_op_configure_filter+0x80/0x138 [wlcore])
[9.010851]    R10:cf002044 R9:c89d4b98 R8:cf268800r7:c8901ebc R6:c8a4bc00 R5:c89d4b60
[9.018824]    R4:c89d43a0
[9.021865]   [ ](wl1271_op_configure_filter [wlcore])从[ ](ieee80211_configure_filter+0x16c/0x1a0 [mac80211])
[9.034618]    R10:cf002044 R9:00000000 R8:cf268800r7:00000000 R6:c8a4bc00 R5:00000000
[9.042749]    R4:c89d43a0
[9.045713]   [ ](ieee80211_configure_filter [mac80211])、来自[ ](ieee80211_reconfig_filter+0x14/0x18 [mac80211])
[9.058135]    r7:00000000 R6:cf002000 R5:c89d4718 R4:c8955280
[9.064143]   [ ](ieee80211_reconfig_filter [mac80211])、来自[ ](Process_One_Work+0x1ec/0x330)
[9.074838]   [ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x320/0x47c)
[9.083299]    r10:cf002044 r9:c8955298 r8:cf002010 r7:cf002000 r6:cf002000 r5:ffe000
[9.091190]    R4:c8955280
[9.093975]   [ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xd4/0xec)
[9.101228]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0040d88 R6:c8955280 R5:00000000
[9.109527]    R4:c8956ec0
[9.112576][    ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[9.119832]    r7:00000000 R6:00000000 R5:c00459a8 R4:c8956ec0
[9.125997]   --[末端迹线03e67230817ac35c ]--
[9.130730]   cfg80211:已更新世界监管范围:
[9.136474]   wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.70
[9.143525]   cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
[9.147904]   cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[9.158076]   wlcore:关闭
[9.187076]   cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.195163]   cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.203605]   cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.212992]   ie80211 phy0:请求硬件重新启动
[9.218562]   cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.229749]   cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[9.239631]   cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[9.248125]   cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[9.256440]   cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[9.302259]   USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
[9.520294]   wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
[9.542940]   ------ [在此处剪切]-----
[9.563429]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[9.592375]   警告:CPU:0 PID:76 at net/mac80211/util.c:1854 ie80211_reconfig+0x204/0x8e8 [mac80211]()
[9.639614]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[9.649537]   usbcore:注册了新的接口驱动程序选项
[9.661735]   模块链接于:
[9.666819]   usbserial:为 GSM 调制解调器注册了 USB 串行支持(1端口)
[9.677040]    qmi_WWAN (+) CDC_WDM 选项(+) usbnet USB_WWAN usbserial MII Musb_dsmusb_hdrc cpufreq_dt usbcore phy_AM335x NLS_BASE phy_AM335x_control phy_generic musb_freq musb_am335x_musbcore blu_mcusbsdk_lwlic rbsdk_lw_wdlink c80bt blu_blu2024_rbt
[9.705311]   qmi_WWAN 1-1:1.5:CDC-wdm0:USB WDM 设备
[9.710701]    
[9.714418]   CPU:0 PID:76 Comm:kwork/0:3被污染:G       W      4.4.3.12-g3639bea54a #7
[9.723270]   硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[9.729828]   工作队列:events_freezable ie80211_restart_work [mac80211]
[9.737081]   回溯:
[9.739579][    ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[9.747816]    r7:0000073e R6:bf080ed5 R5:00000009 R4:00000000
[9.753607][    ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x20/0x28)
[9.760872][    ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x8c/b4)
[9.769539]   [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[9.778570]    R8:cf1d1440 r7:ffffff92 R6:cf1d1440 R5:c89d4940 R4:c89d43a0
[9.785675]   [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](ieee80211_reconfig+0x204/0x8e8 [mac80211])
[9.796289][    ](ieee80211_reconfig [mac80211])、来自[ ](ieee80211_restart_work + 0x74/0x88 [mac80211])
[9.807484]    R10:00000000 R9:00000000 R8:cfd84600 r7:00000000 R6:c89d4940 R5:c89d4940
[9.815490]    R4:c89d43a0
[9.818248][    ](ieee80211_restart_work [mac80211])、来自[ ](Process_One_Work+0x1ec/0x330)
[9.828840]    r7:00000000 R6:c04c5988 R5:c89d4ab4 R4:cf389300
[9.83461][    ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x320/0x47c)
[9.843223]    R10:00000000 R9:cf389318 R8:c04c5998 r7:c04c5988 R6:c04c5988 R5:ffe000
[9.851120]    R4:cf389300
[9.853893]   [ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xd4/0xec)
[9.861146]    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0040d88 R6:cf389300 R5:00000000
[9.869398]    R4:cf226680
[9.872169][    ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[9.879421]    r7:00000000 R6:00000000 R5:c00459a8 R4:cf226680
[9.885484]   --[结束线迹03e67230817ac35d ]--
[9.890225]   ------ [在此处剪切]-----
[9.895743]   警告:CPU:0 PID:76 at net/mac80211/driver-ops.h:12 drv_remove_interface+0x40/0x70 [mac80211]()
[9.906217]   wlan0: check-sdata-in-driver check 失败、flags:0x0
[9.912678]   链接到以下模块:qmi_WWAN (+) CDC_WDM 选项(+) usbnet USB_WWAN usbserial MII MUSB Musb_dsps musb_hdrc cpufreq_dt usbcore phy_AM335x cfgCOMM_base phy_am335x_control phy_generic ti_cpufreq wbline_musbcore_musbsdk_lw24_mblu_musbsdk_l80bdlbt
[9.938734]   CPU:0 PID:76 Comm:kwork/0:3被污染:G       W      4.4.3.12-g3639bea54a #7
[9.947598]   硬件名称:通用 AM33XX (平展器件树)
[9.954258]   工作队列:events_freezable ie80211_restart_work [mac80211]
[9.961091]   回溯:
[9.963895]   [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[9.971860]    r7:0000000c r6:bf07fe68 r5:00000009 r4:00000000
[9.977593]   [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x20/0x28)
[9.985283]   [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x8c/b4)
[9.993641]   [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[10.002595]   R8:00000000 r7:c89d4960 R6:00000000 R5:c89d43a0 R4:cf1d1440
[10.009597][   ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](drv_remove_interface+0x40/0x70 [mac80211])
[10.019757]   r3:cf1d1000 r2:bf07fe32
[10.023781]  [ ](drv_remove_interface [mac80211])从[ ](ieee80211_do_stop+0x6c0/0x740 [mac80211])
[10.035037]   R4:cf1d1440
[10.037923]  [ ](ieee80211_do _stop [mac80211])从[ ](ieee80211_stop+0x18/0x20 [mac80211])
[10.048505]   R10:00000000 R9:024000c0 R8:c89d4940 r7:00000001 R6:c89d4000 R5:cf305e38
[10.056458]   R4:cf1d1000
[10.059205]  [ ](ieee80211_stop [mac80211])从[ ](_DEV_CLOCK_LOAD+0xa4/0xc8)
[10.068861][   ](__dev_close_many)来自[ ](DEV_Close_many + 0x6c/0xe0)
[10.077210]   R5:cf305e38 R4:cf1d1448
[10.080825]  [ ](DEV_CLOCK_LOSE)、来自[ ](DEV_CLOC+0x40/0x5c)
[10.088692]   R9:00000000 R8:c89d4940 r7:ffffff92 R6:c89d4000 R5:c89d403c R4:cf1d1448
[10.096863]  [ ](DEV_CLOSE)从[ ](cfg80211_shutdown _all_interfaces+0x60/0x90 [cfg80211])
[10.107830][   ](cfg80211_SHUTDOWN_ALL_interfaces [cfg80211])从[ ](ieee80211_handle_reconfig_failure+0xc4/0xc8 [mac80211])
[10.12133]   r7:ffffffff92 r6:cf1d1440 r5:c89d4a3c r4:c89d43a0
[10.127541]  [ ](ieee80211_handle_reconfig_failure [mac80211])、来自[ ](ieee80211_reconfig+0x260/0x8e8 [mac80211])
[10.140058]   R5:c89d4940 R4:c89d43a0
[10.144081]  [ ](ieee80211_reconfig [mac80211])、来自[ ](ieee80211_restart_work + 0x74/0x88 [mac80211])
[10.155462]   R10:00000000 R9:00000000 R8:cfd84600 r7:00000000 R6:c89d4940 R5:c89d4940
[10.163418]   R4:c89d43a0
[10.166171]  [ ](ieee80211_restart_work [mac80211])、来自[ ](Process_One_Work+0x1ec/0x330)
[10.176731]   r7:00000000 R6:c04c5988 R5:c89d4ab4 R4:cf389300
[10.182512][   ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x320/0x47c)
[10.190723]   R10:00000000 R9:cf389318 R8:c04c5998 r7:c04c5988 R6:c04c5988 R5:ffe000
[10.198995]   R4:cf389300
[10.201937][   ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0xd4/0xec)
[10.209194]   R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0040d88 R6:cf389300 R5:00000000
[10.217302]   R4:cf226680
[10.219864]  [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[10.22777]   r7:00000000 R6:00000000 R5:c00459a8 R4:cf226680
[10.233551]  --[结束线迹03e67230817ac35e ]--
[10.242901]  qmi_WWAN 1-1:1.5 wwan0:在 usb-musb-hdrc.1.auto-1上注册"qmi_WWAN"、WWAN/QMI 器件、BA:5e:09:1e:96:5F
[10.272215]  选项1-1:1.0:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[10.283483]  usbcore:注册的新接口驱动程序 qmi_WWAN
[10.297342]  cfg80211:已更新世界监管范围:
[10.303690]  USB 1-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在连接到 ttyUSB0
[10.317423]  选项1-1:1.1:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[10.323739]  cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
[10.330123]  USB 1-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB1
[10.340531]  cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[10.351188]  选项1-1:1.2:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[10.358872]  cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[10.369097]  USB 1-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB2
[10.377794]  cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[10.386736]  选项1-1:1.3:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[10.395002]  cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[10.410110]  USB 1-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在连接到 ttyUSB3
[10.42324]  cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[10.434098]  选项1-1:1.4:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[10.444267]  USB 1-1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB4
[10.451181]  cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[10.511703]  cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[10.519860]  cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[10.635510]  cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[10.841610]  蓝牙:hci0命令0x0c6d TX 超时
[10.947258]  wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次

AM335x-EVM 登录:root (自动登录)

root@AM335x-EVM:~#[11.867162]  wlcore:错误固件引导失败、尽管重试3次
[12.841527]  蓝牙:hci0命令0x2008 TX 超时
[14.841536]  蓝牙:hci0命令0x2009 TX 超时
[15.947242]  wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
[16.842270]  蓝牙:hci0命令0x0c1a TX 超时
[16.947187]  wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
[18.841527]  蓝牙:hci0命令0x0c24 TX 超时
[20.841512]  蓝牙:hci0命令0x0c13 TX 超时
[22.841522]  蓝牙:hci0命令0x0c52 TX 超时

 

 

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 WiFi 专家。 我们将很快回来。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用附加的固件(8.9.0.0.74)而不是现在使用的固件、并告知我们它是否能更好地工作?

    您需要在"/lib/firmware/ti-connectivity "中更新它。 我建议保留现有的先前"wl18xx-FW-4.bin"的备份。

    e2e.ti.com/.../5482.wl18xx_2D00_fw_2D00_4.bin

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的回复。我也使用了您的固件和旧固件。

    1.我的要求是只加载两个模块的启动时间。然后我想在移动和蓝牙扫描和共享蓝牙文件时访问 wifi ap。

    固件版本的固件版本

    [4.813622]   wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.237
    [4.945179]   wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.70)

    首先加载了 wifi 模块(wl18xx)

    我在移动设备上获得了 SSID。目标 WiFi 模块 处于 ap 模式。

    然后 加载了蓝牙模块

     $UIM 和  

     $modprobe btwilink

    ST_drv 驱动程序 在引导时加载。

    上述情况意味着首先加载 WiFi 模块、等待几分钟、然后加载蓝牙模块

    4.上述情况正常。

    如果我在启动时同时加载(WiFi 和蓝牙)、我将在移动 AP 上获取 IP 地址

    6.如果我运行 wlan_stop 和 wlan_start.sh 脚本

    我收到的 wifi 崩溃日志如下所示。

    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx sh wlan_start.sh
    配置文件:/usr/share/wl18xx/hostapd.conf
    不允许11b 模式下的 HT (IEEE 802.11n),禁用 HT 功能[73.027350]  --- [在此处剪切]-----

    [73.036639]  警告:CPU:0 PID:449 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/SDIO.c:145 wl12xx_SDIO_raW_write+0xec/0x124 [wlcore_SDIO]()
    [73.057123]  --[结束线迹011dbe676a6e6f72 ]--
    [73.067535]  wl1271_SDIO mmc0:0001:2:SDIO 写入失败(-84)
    [73.074891]  ------ [在此处剪切]-----
    [73.080184]  警告:CPU:0 PID:449 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:811 wl12xx_queue_recovery_work + 0x34/0x78 [wlcore]()
    [73.096787]  --[结束线迹011dbe676a6e6f73 ]--
    [73.110077]  wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.70
    [73.117084]  wlcore:关闭
    [73.120622]  ------ [在此处剪切]-----
    [73.152358]  警告:CPU:0 PID:449 at net/mac80211/iface.c:347 ie80211_check_queue+0xec/0x134 [mac80211]()
    [73.165551]  --[结束线迹011dbe676a6e6f74 ]--
    [73.178477]  ieee80211 phy0:已请求硬件重新启动
    wlan0:接口状态未初始化->country_update
    使用带有 hwaddr F4:B8:5e:26:81:43和 SSID "AP"的接口 wlan0
    [73.417244]  wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
    [73.42361]  ------ [在此处剪切]-----
    [73.428467]  警告:CPU:0 PID:67 at net/mac80211/util.c:1854 ieee80211_reconfig+0x204/0x8e8 [mac80211]()
    [73.440784]  --[结束线迹011dbe676a6e6f75 ]--
    [73.449885]  ------ [在此处剪切]-----
    [73.455190]  警告:CPU:0 PID:67 at net/mac80211/driver-ops.h:12 drv_remove_interface+0x40/0x70 [mac80211]()
    [73.469491]  --[结束线迹011dbe676a6e6f76 ]--
    设置信标参数失败
    wlan0:无法连接到内核驱动程序
    接口初始化失败
    wlan0:接口状态 country_update->禁用
    wlan0:禁用 AP
    wlan0:无法设置接口。
    wlan0:接口状态禁用->禁用
    wlan0:禁用 AP
    hostapd_free_hapd_data:接口 wlan0未启动
    nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
    [74.107593]  wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
    ifconfig:SIOCSIFFLAGS:连接超时
    设置 WLAN 的输出

    用于 WLAN 的 udhcpd

    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx hciconfig -a
    hci0:  类型:BR/EDR 总线:UART
           BD 地址:F4:B8:5E:26:81:42 ACL MTU:1021:6 SCO MTU:180:4
           运行 PSCAN
           RX 字节:913 ACL:0 SCO:0事件:42错误:0
           TX 字节:1006 ACL:0 SCO:0命令:42错误:0
           特性:0xFF 0xFE 0x2D 0xFE 0xdb 0xff 0x7B 0x87
           数据包类型:Dm1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
           链接策略:RSWITCH 保持监听
           链接模式:从器件接受
    无法读取 hci0上的本地名称:连接超时(110)
    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx #[76.151291]  蓝牙:hci0命令0x0c14 TX 超时

    1.是否可以同时使用 WiFi 和蓝牙?

    WiFi 固件和蓝牙固件之间有什么关系?

    3.从 UART 接口加载的蓝牙固件对吗? 从 SDIO 接口加载的 WiFi 固件对吗?

    4.最新的蓝牙固件文件是什么? 我使用了 ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts

    有任何序列吗? 在加载 WiFi 和蓝牙固件时?

     

    谢谢

    Veera