This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:PCM 时钟速率输出配置

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603205/wl1831mod-pcm-clock-rate-output-config

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

尊敬的 TI 员工:

WL1831 PCM 时钟速率配置为0x0200、--- HCI_VS_Write_CODEC 配置(0xFD06)、

帧同步频率配置为0x00001f40

但是 CPU IMX6只提供 BCLK=511.363KHz、LRCK=7.990KHz。

WL1831可以正常工作吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM 配置中的主设备(即提供位时钟)是谁? 如果 WL18xx 提供时钟、则不会在 IMX6或编解码器上设置时钟。 还不清楚 WL18xx PCM 端口是如何连接的? 它是否连接到 IMX6? 还是一些外部音频编解码器?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    IMX6 是 MASTER.AK7756、wl1831是从器件。

    Wl1831时钟和帧同步与 AK7756、IMX6相连。

    Wl1831数据输入和输出与 AK7756相连。