This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CCS Uniflash 不能在我的 Windows10环境中工作。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/596378/cc3200mod-ccs-uniflash-doesn-t-work-in-my-windows10-environment

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

你(们)好  

我现在使用的是 Windows10。  

我安装了 Uniflash 3.4.1版本、但很遗憾、我完全无法执行 Uniflash。

执行 Uniflash 应用程序后、我可以看到第一个弹出图像。

因此我安装了 Uniflash 4.1版本、但该版本无法使用 CC3200。

使用 Uniflash 接下来该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我需要将其转发给我们的工具团队。


    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    您使用的 Windows 10版本是什么(版本+版本)?

    请尝试重新安装 Uniflash 3.4.1 (卸载并删除其余文件、而不是从离线安装程序安装)。

    我将 Uniflash 3.4用于此版本的 Windows 10、没有任何问题:
    - Windows 10 Home 1607 64位
    -Windows 10 Pro 1511 32位

    (笑声) 可能是 Windows 10内部版本1703 (创建者更新)出现问题。 在这个最新版本中、一些重要库中有错误、例如 COMCTL32.DLL。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hnz。

    回复。

    我使用了 Windows10版本1703 (OS 内部版本15063.296)。
    此版本是 Windows10的最新版本。

    我重新安装了 Uniflash 3.4和3.4.1、但也无法正常工作。

    我恢复了 window10 1607版,但仍然无法正常工作。

    我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否已从 offilne 安装程序( processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v3.4.1_Release_Notes )重新安装 Uniflash 3.4.1? 使用离线安装程序很重要。 另外,建议在安装过程中暂时禁用防病毒软件。

    如果这些步骤无法解决您的问题、我就不知道了。 我将 Windows 10与 Uniflash 3.4.1搭配使用时不会出现任何问题。 也许您可以将您的问题转发至 CSS 论坛( https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81 )。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的支持。

    我解决了问题。
    问题是我的 Windows 帐户名是韩语、因此 Uniflash 会在我的用户空间中创建用于应用程序的损坏文件夹。

    所以我用英语做了其他的说明、工作正常。

    我认为 uniflash 应用程序应该可用于 Unicode 语言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴听到您的问题已得到解决。 我同意 TI 应解决此问题。

    1月