This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:GPIO 引脚输出不变

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597380/cc3200mod-gpio-pin-output-not-changing

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

大家好、

这次我有一个非常基本的问题。 我希望 GPIO 输出向上并作为 SPI 通道 CS 线路的一部分。 我打算使用模块引脚51、这是 CC3200上的器件引脚61。 当我尝试使用"GPIOPinWrite (GPIOA0_BASE、0x40、1)"或"GPIOPinWrite (GPIOA0_BASE、0x40、0)"时、GPIO 引脚的状态不变。 我已包含下面的引脚多路复用设置。 是否有人知道可能出现什么问题或下一步要去哪里?

此致、

Eric

//
//启用外设时钟
//
PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);

//
为 GPIO 输出配置 PIN_61
//
PinTypeGPIO (PIN_61、PIN_MODE_0、false);
GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x40、 GPIO_DIR_MODE_OUT); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    使用这个 GPIOPinWrite (GPIOA0_BASE、0x40、0xFF)代替 GPIOPinWrite (GPIOA0_BASE、0x40、1)

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    感谢您的回答! 我知道我缺少一些简单的东西。 我现在开始了、开始了。

    有一个很好的、
    Eric