This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:能否独立运行?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597235/cc3120boost-can-it-be-run-independently

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120CC31XXEMUBOOST

是否可以避免使用"用于 SimpleLink WiFi CC3120 BoosterPack 捆绑包的高级仿真 BoosterPack"?  

我的器件中有自己的 MCU (ARM 7)。 如果我将 CC3120BOST 连接到 MCU 的 SPI 端口、它是否能够正常工作。 ? 是否有任何其他硬件要求?

 CC31XXEMUBOOST 的用途是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC31XXEMUBOOST 用于将 CC3120BOOST 连接到计算机。 您可以从计算机上运行的软件对连接到使用 CC3120的 CC3120的串行闪存进行编程。

    对于您的应用(将 CC3120连接到您的主机 MCU)、CC31XXEMUBOOST 中不是必需的。 但有一个也不错。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的指令指南基于以下假设:使用它的客户端具有 CC31XXEMUBOOST。 如果我没有 CC31XXEMUBOOST、我需要记住什么、或者我需要做什么更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果没有 CC31XXEMUBOOST、您将无法轻松地上传串行闪存(ServicePack、Web 服务器文件)的内容。 您将需要创建自己的硬件进行编程、或使用主机 MCU 进行编程- www.ti.com/.../swpa230

    1月