This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:WiFi 热点过慢

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/596095/linux-wl1831mod-wifi-hotspot-too-slow-after-sometime

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

大家好、
我们在 iMx6x Android Marshmallow 平台上使用 WL1831 Wifi 模块。 我们使用 WL1831 Wifi 模块支持热点、并在 iMx6x 器件上测试流应用。  
下面是测试传感器和问题说明:
================================================================================
=>在 iMx6x Android 上启用 Wifi 热点。
=>将现成的 Wifi 摄像头连接到 iMX6x Android 设备。
=>在 iMX6x Android 设备上运行流应用程序。
 
我们能够在 iMX6x Android 设备上查看流媒体图像。 但有时、iMx6x Android 设备无法接收流媒体图像。  
遇到此问题后、我们在 iMX6x Android 设备上运行 ping 命令到其他 PC、并获得缓慢的 ping 响应。
我想知道在这方面会有什么问题。
此致、
Aravinth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在不查看实际日志的情况下很难判断。

    当您说 ping 响应缓慢时,ping 日志是如何显示的?

    整个系统的速度是否慢、而不仅仅是 WiFi?

    您能否尝试捕获显示 ping 测试的 WiFi 监听器日志,并查看是否有问题迹象?

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的回答。 我在未使用 wifi 摄像头的情况下附加了 wifi 模块的 iperf 测试结果。  

    您能就此向我提供反馈吗?

    此致、

    Aravinth

    e2e.ti.com/.../wifi_5F00_iperf_5F00_test_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我在这里看到的是什么、因为您没有推动高速 UDP 流量:
    iperf -c 192.168.43.228 -t100 -u

    请尝试:
    iperf -c 192.168.43.228 -t100 -b100M -u

    尝试推送100Mbps 流量。
    我看到您在 TCP 流量中看到的是40Mbps。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    我已附上 建议的命令"ipperf -c 192.168.43.228 -t100 -b100M -u"的日志报告。

    请就此向我提供您的反馈。

    此致、

    Aravinthe2e.ti.com/.../wl1831_2D00_log_2D00_rebort.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aravinth、

    在该日志中、我看到 UDP 流量为46.9Mbit/s、这非常好。
    这里的问题是什么?

    BR、
    Eyal