This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:DNS 服务器优先于 LAN

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602783/cc3100mod-dns-server-taking-priority-over-lan

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

我有一个桌面。我连接了一个 wifi 软件狗。wifi 连接到 CC3100、该 CC3100配置为 AP 模式、充当服务器。

我的期望是、如果我连接了 LAN、我应该能够通过 LAN 接口浏览互联网。

但有时它不起作用。

因此、我检查了 nslookup、发现 CC3100 DNS 服务器处于活动状态、并处于优先级。

如何解决该问题。

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这似乎是一个 Windows 级别的问题。 您可以将您的问题发布到正确的论坛吗?
    下面的链接可能会有所帮助。
    support.microsoft.com/.../2526067

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们能否在模块中禁用 DNS。
    谢谢、
    Likhitha