This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200 Launchpad

Guru**** 2556600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/600230/ccs-cc3200-cc3200-launchpad

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

我正在使用 Simplelink CC3200与我的移动设备建立 P2P 连接。

我使用 SDK 1.3 P2P 示例、使用 Samsung Galaxy S5时工作正常。 问题是连接不稳定。 有时(随机)不会建立连接。

最近我更换了我正在使用的移动设备(移动到 Samsung Galaxy J7)、我很惊讶地发现无法建立连接。

因此、该特定示例不适用于所有移动设备。 我尝试调试该问题,似乎卡在下面的循环中:

 

#ifdef p2p_role_type_negotiate

   while (! 是_IP_Acquired (g_ulStatus)

其他

   while (! IC_IP_LEASED (g_ulStatus))

#endif

   {

       _slNonOsMainLoopTask();

       if (is 连接失败(g_ulStatus))

       {

           //错误,连接失败

           ASSERT_ON_ERROR (network_connection_failed);

       }

   }

 

我非常感谢在这一问题上提供的任何帮助。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行深入研究、并将返回给您。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    是否有更新?

    因为我遇到了与 Sony Xperia x compact 相同的问题。

    此致、

    思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的 Android 版本是什么? 您是否在其他手机上成功运行了此示例?
    此外、您是否使用了最新的 Service Pack?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 servicepack_1.0.1.11-2.9.0.0

    我已经提到、我在使用 Android 版本6的 Samsung galaxy S5上成功运行了此示例

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是此主题的参考资料:e2e.ti.com/.../399123  
    不幸的是,它在几年前就结束了,没有解决办法。

    Yassine。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待问题的明确答案。
    我一直在项目上使用点对点。
    这是否是 CC3200 Launchpad 使用某些智能手机或 Android 版本的 P2P 的限制、以及/或与 SDK 中提供的代码有关的限制?