This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙不工作

Guru**** 2521970 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/596432/blutooth-is-not-working

Thread 中讨论的其他器件:WL1831CC2640

您好!

我使用 imx6sl 处理器在 wl1831上工作。使用此设置、一切都可以正常工作蓝牙和 WiFi。 现在、为了满足某些要求、我们必须在 wl1831的位置添加 CC2640。我们只需移除 wl1831的线缆即可在  其位置连接 cc2640的线缆、 并且 cc2640 已使用 BLE 图像进行编程、我们在 minicom 上看到了日志、 我们无法启动蓝牙并获得以下日志。但我们能够使用 wl1831和 imx6sl 来启动蓝牙并获得相同的图像。

(STK):线路光盘安装超时  
(STK):ldisc_install = 0
(STK):ldisc_install = 1uim:响应无效

(STK):线路光盘安装超时  
(STK):ldisc_install = 0
TI_st_open:ST_register 失败-22
无法初始化设备 hci0:输入/输出错误(5)

 您能告诉我 cc2640是否需要任何配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个 BT/BLE 器件? CC256x 或 CC2640?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2640
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 如果您需要 Linux 接口、更好的选择是使用 CC256x。 请注意、Wl18xx BT 还支持 BLE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    以前我们使用 wl18xx 进行 WiFi 扫描和 BLE 扫描、但 wl18xx 可以一次扫描一个 BLE 扫描或 WiFi 扫描。但我们的客户希望 BLE 扫描和 WiFi 扫描同时进行、因此他希望添加 BLE daudter 卡以进行 BLE 扫描和 WiFi 扫描 将使用 wl18xx。 因此、我们要做的是、移除 wl18xx 的导线、使用 imx6sl sololite 处理器实现 BLE、并添加 CC2640的导线、使用 imx6sl。