This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:PC 找不到 wifi 信号

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/596320/cc3100boost-pc-cannot-find-wifi-signal

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC31XXEMUBOOST

我无法在我的 PC (Ubuntu) WiFi 设置中看到 mysimple-xxx、需要您的帮助。 我有一个新的 CC3100、并将其堆叠在 C2000 MCU 上。 然后我插入了 USB。 所有指示灯都亮起。 然后、我根据指令按下/释放开关1和3、将其从唤醒模式更改为接入点模式。 但是、我无法从我的 PC wifi 设置中看到 CC3100。 我拔下所有部件并重新执行。 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guowei、您好!

    不支持 C2000和 CC3100的组合、因为我们没有将主机驱动程序移植到 C2000。

    具体来说、您的问题-如果您遵循了确切的说明、但仍然看不到 AP、则可能与 C2000电路板接收到的功率不足相关。 您可以使用 CC31XXEMUBOOST 尝试使用 CC3100板来验证任何连接问题。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kobi

    我知道我可以使用 CC31XXEMUBOOST 对 CC3100进行编程、但无法使用 C2000。 使用 C2000、我甚至无法设置 AP 模式、因为它没有驱动程序。

    我是否可以向 C2000模块添加 wifi 或蓝牙功能?

    BR
    Guowei