This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:ServicePack 签名

Guru**** 2547220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602880/cc3120-servicepack-signature

器件型号:CC3120

CC3120程序员指南规定(第117页):

"服务包是已包含签名的特殊文件。 进行编程
服务包在主机的情况下,sl_FsClose ()函数应接收 NULL 证书名称
和 NULL 签名。"

但签名文件仍存在于 SDK 的"servicepack-cc3x20"文件夹中。

我尝试编写服务包文件、然后用 NULL 签名将其关闭、但得到了 SL_ERROR_FS_ILLEGAL_signature。 当我使用 SDK 提供的签名时、没有问题:sl_FsClose 返回0。

那么、也许该文档中存在一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    您在此处写入哪个服务包文件? 在 SDK 工具文件夹中、有一个.bin、.ucf 和.ucf.ssigned.bin。

    此致、
    Sararh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    我使用.ucf 服务包和.ucf.signed.bin 签名文件。

    此致、
    尤金。