This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD 中的寄存器调优容差

Guru**** 2762955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595793/cc3200mod-reg-tune-up-tolerance-in-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD

您好!

我们正在进行 FCC 认证流程。 TCB 审查人员要求调整 CC3200MOD 模块的容差。 请提供可从生产单元中看到的最大输出功率变化(以"n"个 CC3200MOD 模块为单位)。

调优容差定义:预期最大输出功率与产品或无线模式指定的额定最大标称输出功率之间的差异范围称为调优容差

此致、  
Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这被分配给了我们的认证专家。 他应尽快作出答复。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我们的生产单位有+/-1.5dB 的变化。 数据表中报告的中心通道的带边沿也有高达2dB 的变化。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、
    Riz