This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:最大功率变化

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595852/cc3100mod-max-power-variation

器件型号:CC3100MOD

尊敬的 TI 团队:

我们在 项目中使用 CC3100MODR11MAMOB。 我们必须遵守此 FCC SAR 测试标准。

为了完成 SAR 测试、它们需要诸如从采样到采样的最大 Tx 功率变化等参数。

在数据表中、最大 Tx 功率被称为17dbm。 第4.10.1节中提到,信道间的差异为2dB,典型的 Tx 功率为17dB (1DSSS)。

这里没有给出 Tx 功率的最小和最大值,部件支持的模块引脚的最小和最大 Tx 功率是多少 (天线增益除外)?

此致、

Parthithban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、量产样片的最大预期功率变化是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回复上述查询。  正在等待回复。

    此致、

    Parthithban R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这被分配给了我们的认证专家。 他应尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parthithban、

    根据量产数据、样片间的差异为+/-1.5dB。 通道间差异比 DS 中报告的通道为2dB。 因此、这意味着 CH1和 CH11将比数据表中报告的值低大约2dB。

    您可以假设零件间差异的最小值/最大值。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、
    Riz