This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:是否有任何 Android 应用可通过智能手机将 wl1837mod 芯片连接到家庭网络(WiFi)...

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/596172/wl1837mod-is-this-any-android-application-available-to-connect-wl1837mod-chip-to-home-network-wifi-through-smartphone

器件型号:WL1837MOD

尊敬的先生/我、

我想知道 WiLink 及其工作情况吗? 我读出了 SimpleLink WiFi Starter 的文档、但它可用于 cc31xx 和 cc32xx 芯片、Simplelink 还提供了 Android 应用和支持、以将 CC32xx 芯片连接到 WiFi。

因此、请提供 WiLink 过程以将我的 wl1837mod 芯片连接到 WiFi 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于主机处理器和主机处理器上提供的配置选项。 这是因为 WL18xx WiFi 控制器没有 IP 或 HTTP 堆栈。 其中 CC31xx/CC32xx 包含控制器上的 IP (和基本 HTTP)堆栈、用于低带宽物联网设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WiLink 可以像 simpleLink 一样工作还是不同的工作方式? 让任何移动应用程序在 WiLink 中从智能手机广播网络凭据。 SimpleLink 提供了用于 WiFi 配置的 SmartConfig 应用...