This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 CC3220的一些问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3220R, CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602073/some-questions-regarding-cc3220

主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220SCC3220RCC3220SF

您好!

目前、我有自己的 CC3200板、CC3200有一些限制。所以我想转到新的 CC3220芯片。下面是我的问题-

是否可以直接将 CC3200替换为 CC3220芯片? 如果不是,那么我必须在硬件方面进行哪些更改?

2. CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF 芯片之间有何区别? 哪一个更好?

3、它的功耗是否比 CC3200低?

此致、

Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Shashankk nandwana]1.能否 直接将 CC3200替换为 CC3220芯片? 如果不是,那么我必须在硬件方面进行哪些更改?

    请参阅随附文档上的迁移页面

    e2e.ti.com/.../CC3x20_5F00_HardwareDesignReviewProcess-_2D00_-1p4.xlsx

    [引用 user="Shashankk nandwana">2. CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF 芯片之间有何区别? 哪一个更好?[/报价]

    请参阅以下链接了解高层差异。 更适合您的用例的示例将 最适合您的应用

    [引用 user="Shashankk nandwana]3. 它的功耗是否低于 CC3200?[/quot]

    CC3220具有更低的休眠和休眠电流消耗、如数据表所示

    此致、

    查尔斯·奥