This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:与 Azure IoT Hub 连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200STK-WIFIMK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/602112/cc3200stk-wifimk-connection-with-azure-iot-hub

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、

过去的几天里、我一直致力于开发 CC3200STK-WiFiMK sensortag。 我想知道此 sensortag 是否可以与 Azure IoT  HUB 连接。 如果是、是否有人可以向我发送上述连接的代码?

此致、

Soumya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    遗憾的是、传感器标签不需要重新编程。 我相信 CC3200 sensortag 是一个按原样使用的演示。 但是、对于 Azure IOT /CC3200、请参阅链接的帖子作为起点。
    e2e.ti.com/.../2137915

    此致、
    查尔斯