This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:ROM 引导加载程序补丁?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595610/cc3120-rom-bootloader-patch

器件型号:CC3120

我刚刚通读了 CC3120和 CC3220 SimpleLink Wi-Fi 嵌入式编程用户指南。 在整个指南中、它提到将补丁下载到 ROM 引导加载程序。 我找不到任何引导加载程序的修补程序文件--一个现在在某个地方可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    可在 SDK 中找到的 CC3220服务包(例如\simplelink_cc32xx_sdk_1_30_01_03\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20\)

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    我最初以为与您一样、但我认为引导加载程序补丁与服务包不同、因为服务包包含在由 Image Creator 工具创建的映像中。 我参考的《用户指南》介绍了在加载映像之前对引导加载程序进行修补。

    -Ed
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    因为我现在正在处理另一个项目、所以我完全没有注意到嵌入式编程指南已经可用。 我认为现在没有这个补丁可用。 但这需要由 TI 回答。

    1月