This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:多角色基站&接入点

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/594302/wl1807mod-multi-role-station-access-point

器件型号:WL1807MOD

大家好、

我们希望在设计中使用 WL1807MOD。 在我们的应用中、我们希望能够同时处于基站和接入点模式。

我们希望通过 WiFi 将用户的电话连接到我们的产品、以便在用户的无线网络上设置我们的产品、并且还能够将用户登录到服务器上的帐户。

在本用例中、是否需要同时工作站和 AP 模式? 如果是、我们的器件是否支持该功能?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash,
    是的、WiLink8支持同步基站和 AP 模式。 对于您提到的用例,需要此功能,以便用户可以将产品配置到所需的网络。 配置成功后,用户可以禁用 AP 模式。

    Saurabh