This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MODCOM8I:通过 PCM 进行音频路由

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/593794/linux-wl1837modcom8i-audio-routing-via-pcm

器件型号:WL1837MODCOM8I

工具/软件:Linux

大家好、

当前设置:

Android 版本:6.0.1

内核版本:4.1.15

BT 驱动程序:btwilink.c

目前、我们使用 HCI 总线将音频数据发送到该模块、工作正常。

我希望能够设置此模块、以便通过 PCM 发送音频数据(BT_AUD_IN、BT_AUD_OUT、BT_AUD_FSYNC、BT_AUD_CLK)。 WL183XMOD 上的 PCM 需要是从属设备、因为 PCM 数据由 GSM 模块提供。

我不确定如何解决此问题、因为驾驶员似乎没有 PCM 流配置、或者我可能遗漏了一些东西。

如果有人能够对此进行说明、我将不胜感激、并让我知道如何设置模块(WL183XMOD)以通过 PCM 流接收和传输。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

非常感谢

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查此主题: e2e.ti.com/.../1578792
    它有点旧、但应该给出一些需要的东西的想法。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我一直在阅读此内容、似乎我必须向模块发送命令 HCI VS 以启用 PCM 流。 我是否有任何方法可以从用户空间发送该消息。

    该线程还谈到了如何将命令放在驱动程序的 init 脚本中。 它位于 init 脚本和可添加到哪个驱动程序的位置。

    首先、我想从用户空间发送给他们、让他们了解一下我能做什么、我不能做什么、然后再详细介绍。

    我是否正确地说我需要的命令是

    HCI_VS_Write_CODE_Config_Enhanced (0xFD07)我希望它处于主模式、以便在蓝牙配对时始终可以进行时钟和帧同步。

    我需要任何其他命令。

    如果你能引导我正确的方向,我将不胜感激

    此致

    Ali