This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个 TI Wi-Fi 模块或无线微控制器将同时支持接入点和客户端模式?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/594530/which-ti-wi-fi-module-or-wireless-microcontroller-will-support-both-access-point-and-client-mode-in-same-time

主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200CC3120

我目前正在使用 TI 产品开发物联网节点器件。 为此、我需要一个 WiFi 模块或无线微控制器、与 ESP8266模块一样、该模块可同时用作接入点(AP)和客户端模式。 在 ESP 8266中、有3种工作模式、例如1) AP 模式、2)客户端模式和3) AP+客户端模式。 我需要 TI 器件中的第三种模式操作。 请推荐合适的器件。 提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200、CC3220器件(或 CC3100、CC3120)不支持 AP+模式。 也许有些 WiLink ( e2e.ti.com/.../307 )设备能够做到这一点。 但 WiLink 器件是"唯一"的 Wifi 无线电模块、而不是具有 Wifi 功能的 MCU。

    正如我所知、在市场上存在具有以下特性的此(竞争对手)器件:
    ESP8266
    ESP32
    -Cypress 的 WICED

    1月