This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350

Guru**** 2558960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/593585/cc1350-cc1350

器件型号:CC1350

是否有使用2个平衡-非平衡变压器(一个用于低于1GHz、一个用于2.4GHz BLE)的 CC1530参考设计、也使用射频开关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参阅我们网站上的 CC1350 Launchpad 页面并在 设计文件下进行检查。  以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 Mouser 或 DigiKey 上找不到 XMSSJE3G0PA-003。 这是正常的吗?

    TI 是否提供了使用2个由电阻器和电容器组成的平衡-非平衡变压器的参考设计? 一个平衡-非平衡变压器用于2.4GHz、另一个用于低于1GHz?

    谢谢