This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807Q:用于连接 uC/UP 的 WLAN 接口的 SPI 代替 SDIO

Guru**** 2812745 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592569/wl1807mod-wl1807q-spi-instead-of-sdio-for-wlan-interface-to-uc-up

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

尊敬的专家:
您能否告诉我们、如果 WiLink8 WL1807Q 支持 SPI 协议、而不是 SDIO 作为连接 uC/UP 的 WLAN 数据接口?

非常感谢、致以诚挚的问候、
Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说连接到微控制器吗? 通常、WiLink 旨在与运行 IP 和802.11 Mac 协议栈的高端应用处理器连接。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    可以、例如将 WiLink8 WL1807Q 连接到运行 Linux、Android 或 QNX OS 的上。
    通常、我们将 SDIO 接口用于 WLAN 接口、并将 UART 用于 BT/BLE。
    问题是:WiLink8是否支持将 SPI 而不是 SDIO 用作 UP 的 WLAN 接口?

    谢谢、此致、
    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、在主线 Linux 中、wilink8使用 wlcore_spi.ko 而不是 wlcore_SDIO 对其提供支持:

    有关器件树绑定、请参阅:

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Linux 驱动程序之外、还有任何有关此功能的文档吗?

    我特别感兴趣的是 WL18xxMOD (在我的案例中为 WL1835MOD)和 μ µC (NXP i.MX6UL)之间所需的 SPI 模式连接。 如何处理 SDIO-CMD 和 SPI-CS 线路? WL18xx 如何知道它应通过 SPI 进行通信?

    您能否提供示例原理图或连接图?

    此致、

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一份文档描述了 SPI 接口和命令序列、但它处于 NDA 状态。
    如果您有兴趣签署 NDA 以获取该协议、请向我们发送电子邮件(eyalr@ti.com)、我们将开始该流程。

    BR、
    Eyal