This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:如何仅为 WIFI 供电和上电。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/593323/linux-wl1831mod-how-to-power-of-and-power-on-only-wifi

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

您好!

我们拥有基于 AM335x 的产品、并使用 WL1831来实现 Wifi+BT。

现在、我们需要完全关闭 WiFi 接口或蓝牙接口。 我们可以使用蓝牙 API 来增强蓝牙功能、但要了解如何在运行时关闭 WLAN 接口。

这意味着、再说一次加电、它应该再次从 SDIO 加载固件。

BR、

Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    'ifconfig wlan0 down'将使 wlan_en 无效并关闭 WLAN IP。 'ifconfig wlan0 up'将启动 wlan0接口、断言 wlan_en 并加载 wilink8固件

    Saurabh