This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:连接 AM3351 Sitara

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/593276/cc3100-interfacing-to-am3351-sitara

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他部件:AM3351CC3200

大家好、

我们有兴趣在 AM3351运行嵌入式 Linux 的应用中使用 CC3100。

我们能否了解将 CC3100连接到 AM3351所需进行的开发? 我们是否有这样做的指南?

如果我们需要 AM3351的处理能力、如果我们不使用 CC3100而是使用 CC3200实现所有功能 WiFi 并让 AM3351进行所有处理、这会更简单吗?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash -
    我认为、通常在使用 MPU 时会使用 WL18xx 器件、因为它们由内核直接支持。 这里有一些开放源码工作=>其中一个、 github.com/.../cc3100-linux 让我们知道它是如何发展的-在回顾其他 E2E 帖子时、我想如果您可以查看它并报告状态、其他人也会很感激。

    BR -
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    需要考虑的主要因素是、您需要绕过 Linux 网络堆栈(作为 CC3100作为其自己的 N/W 堆栈)。 这与标准 Linux Wifi 驱动程序不同。
    相反、该驱动程序应构建为使用 UART/SPI 内核驱动程序直接与 CC3100交互的应用程序。
    我们没有具体的移植说明、但据我所知、您可以找到 CC3100移植到 Linux 的在线参考。
    我认为 CC3100应该足够好、因为它可以减轻大多数网络/加密开销。 仅当您有额外 MCU 的特定任务时、才选择 CC3200。

    BR、
    Kobi